This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G07:输出转换上升速率

Guru**** 2972590 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1038462/sn74lvc2g07-out-of-input-transition-rise-rate

器件型号:SN74LVC2G07
主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G17

您好、先生、

我的客户正在使用 SN74LVC2G07DCKR、输入信号为33.6uS/1.2V = 28000ns/V

这超出了我们的数据表建议值(最大10ns/V)、是否会产生任何潜在风险?

如果存在潜在风险、我们是否有其他没有时序要求的器件以及与  SN74LVC2G07DCKR 引脚对引脚兼容?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此常见问题解答中介绍了慢速输入的问题: 慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件? 

    简单的答案是-是的、这会带来降低可靠性和可能产生振荡的输出的风险。 通常、对于开漏器件、输出端的振荡不可见、因为输出转换太慢。 在这种情况下、唯一的问题是可靠性降低。 我们没有任何数据表明这对可靠性的影响程度、因此我无法预测故障率或时间。

    [引用 userid="262575" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1038462/sn74lvc2g07-out-of-input-transition-rise-rate "]输入信号为33.6us/1.2V = 28000ns/V。

    在我介绍解决方案之前--您能否验证它们是否以1.2V 电压运行器件? LVC 系列仅支持1.65V 至5.5V 工作电压。

    我们是否有运行原理图和/或示波器截图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    SN74LVC2G07DCKR VCC 引脚和输入信号为3.3V 电平。

    不确定我们是否具有引脚对引脚部件、开漏输出、但具有施密特触发输入双通道缓冲器?

    我检查了、似乎我们只有推挽输出 SN74LVC2G17DCKR?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="262575" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1038462/sn74lvc2g07-out-of-input-transition-rise-rate/3840893 #3840893"]我检查并似乎只有推挽输出 SN74LVC2G17DCKR?

    正确-没有能够解决问题的引脚对引脚解决方案。

    最好的解决方案是在器件的输入端添加一个施密特触发缓冲器。 SN74LVC2G17是一个不错的选择。