This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV123A:输入电压高于 Vcc 是否正常?

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV123A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1038653/sn74lv123a-is-it-ok-to-input-voltage-higher-than-the-vcc

器件型号:SN74LV123A

大家好、团队、

我收到了客户关于单稳多谐振荡器逻辑"SN74LV123A"行为的问题。

客户愿意为其应用使用 VCC = 3.3V、输入电压 VI = 5V (典型值)。

VCC (3.3V)< VI (典型 值5V)< 5.5V

  • 是否可以施加大于 VCC 的输入电压? 或者是否存在 VIH 的任何最大条件?

建议的运行条件仅将高电平输入电压设置为"VIH = VCC x 0.7V (最小值)"、但未列出最大值。

此致、

梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福井山、您好!

    [引用 userid="448113" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1038653/sn74lv123a-is-it-ok-to-input-voltage-higher-than-the-vcc "]建议的工作条件仅将高电平输入电压设置为"VIH = VCC x 0.7V (最小值)"、但未列出最大值。

    建议的输入电压限值与输入高电平状态定义分开指定:

    [报价 userid="448113" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1038653/sn74lv123a-is-it-ok-to-input-voltage-higher-than-the-vcc 是否可以施加大于 VCC 的输入电压? 或者 VIH 是否存在任何最大条件?[/QUERP]

    是的、输入电压最高可达5.5V、与 VCC 无关

    VIH 只是“高电平”输入状态的指示器——只要您的输入电压高于最小值(0.7*Vcc),器件就会将其检测为“高电平”输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maier-San、您好!

    我知道只要 Vin 小于5.5V、就可以独立于 VCC 进行设置。

    我想、该规格可以将其设置为具有足够裕度的"高"。

    感谢您的确认、感谢您的及时响应。