This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74AC164:原理图示例

Guru**** 2855850 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74AC164, SN74HCS164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1038263/cd74ac164-schematic-example

器件型号:CD74AC164
主题中讨论的其他器件: SN74HCS164

大家好、

我们是否有 CD74AC164原理图和布局示例可供客户参考?

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    它们可以使用 SN74HCS164等其他164器件的基准。 该数据表包含有用的示例、我还建议客户尽可能使用该器件、因为该器件较新、并且将提供性能优势。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    感谢您的回复。

     SN74HCS164有2个问题、如下所示:

    为什么封装显示为16引脚? 实际的引脚排列仅为14个引脚。

    2.推荐 RC 滤波器值是多少?

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些封装具有14个引脚。 图像下方的引脚数八进制数错误。

    RC 电路必须足够慢、以便当 VCC 达到最小电源电压时、/CLR 输入仍然为低电平。 这取决于 VCC 上电的速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    感谢您指出数据表中的错误、即引脚数错误。 正确的做法是、这两种封装都应显示"14引脚"。 我会将其添加到勘误表中、以便在下一次数据表更新中进行修复。

    R1和 C1的值将取决于客户的系统要求。 它们的电压电源斜坡速率是多少? 它们是否对移位寄存器允许的启动时间有限制?

    为了对所需的值进行合理的估计、我希望这种不相等有助于:

    dVcc/dt:=上电斜升速率,以伏/秒为单位

    T_STARTUP :=允许的最大启动时间,以秒为单位

    这不是精确的、但它应该给出所需值的合理估计值。

    -

    例如、如果加电斜升速率为1uS/V 且最大启动时间为100us、则 Tau 的值范围为:

    500ns <τ< 100us

    在这种情况下、10k 电阻器和1nF 电容器可以正常工作。 构建原型系统后、可以调整这些值以优化操作。