This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC240:超出"min"绝对最大值(&L);1ns

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1038406/sn74ahc240-input-signal-beyond-min-abs-max-for-1ns

器件型号:SN74AHC240

 SN74AHC240数据表将最大输入电压列为-0.5V 至7V、
注1表明、只要流入引脚的电流保持低于-20mA 的绝对最大值、就可以超过这些值。

根据上述陈述、我假设20mA 限值为"恒定电流限值20mA "、而不是瞬态额定值、对吧?

真正的问题是:
"输入上的下冲(PIN2 /引脚4)在<1ns 内超过-0.5V (最大值=-0.7V)是否可以接受(考虑到数据表的措辞)?"

就我个人而言、1ns 对于 ESD 结构的响应速度太快、因此从这方面看也不会出现问题、但如果您有任何意见?

谢谢、
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将最大额定值视为绝对额定值、即在任何时间长度内、您都不应超过20mA。 我同意数据表中的措辞不是很好。

    我知道短脉冲能耗很小,这就是我们的器件能够承受2000V ESD 冲击的方式--但是我们不会根据能耗对逻辑器件钳位二极管的瞬态事件进行评级-- 如果客户希望不考虑这一点、则应由他们承担这种风险。

    我建议避免接近绝对最大值的任何位置。 如果系统在绝对最大限制下运行逻辑器件、则应更新设计以避免这种情况。

    所询问的内容与这个主题不同----问题是关于输入电压,而不是输入电流。 客户很可能没有测量输入电流、只看到了电压波形。

     由于低于 -0.5V 的时间仅为1ns、二极管极不可能有时间达到20mA 电流。 通常情况下、二极管甚至开始传导需要几纳秒的时间。

    如果这是客户的问题、可以添加一个串联电阻器以防止电流达到20mA -这样小的过冲只需要10欧姆。

    -

    要清楚-如果此设备出现故障、而该故障出现在我的办公桌旁、我会指出过冲是可能的原因。 添加电阻器既廉价又有效、可防止此类问题的出现。