This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G07:产品在腿上氧化

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1038034/sn74lvc1g07-product-oxidation-on-the-legs

器件型号:SN74LVC1G07

大家好、

请帮助您告知这些铅氧化剂是否可接受? DC 在 DC 5年之内。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否发现这些器件的焊接问题或 运行问题?

    如果这种变色是您的问题、我建议与您的供应商启动 FA 流程、以确定问题的根本原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否建议我们为这些器件进行焊接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我问您在使用它们时是否遇到了某种类型的问题。

    如果您认为这是一个问题、我还建议启动 FA。