This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS640:关于 AC 特性

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1038391/sn74ls640-about-ac-characteristic

器件型号:SN74LS640

大家好、支持团队

关于 SN74LS640-1N 和 SN74ALS640−1B 的交流特性:
您能告诉我从 DIR H→L (L→H)到 A/B 数据方向反转的时间吗?

关于 SN74LS125AN 的 AC 特性:
‘s 表中没有交流特性的最小值。
您能告诉我数据表中记录的测试条件中的最小值吗?

非常感谢。

此致、
Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您更改 DIR 时、一侧的输出被禁用、另一侧的输出被启用。 这被指定为 tPxZ 和 tPZx

    对最低价值没有保证(显然,它从未被衡量)。 您可以假设为零。
    您需要它的目的是什么?