This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC153:SN74HC153NSR:ESD 数据请求

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1038021/sn74hc153-sn74hc153nsr-esd-data-request

器件型号:SN74HC153

您好、支持团队。

我正在为此零件号创建交货规格。

在认证摘要中、ESD-HBM 和 CDM 的结果被描述为"请参阅数据表"。
但是、数据表未显示 ESD 的结果。


请告诉我 SN74HC153NSR 的 ESD 数据(HBM 数据、CDM 数据)。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们目前没有此器件的 ESD 报告、但它目前正在更新中、应在一年内有新版本。

    新 版本的额定电压为2kV HBM、1kV CDM、计划将其放入数据表中。