This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC86:在有人批次中、产品无法正常工作、电流持续增加。

Guru**** 2887830 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC86, SN74HCS86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1035704/sn74hc86-in-someone-batch-product-can-t-work-stably-and-the-current-increase-continually

器件型号:SN74HC86
主题中讨论的其他器件: SN74HCS86

降级器、

 我们于2021年6月购买了80kpcs SN74HC86PWR、该器件用于我们的工业传感器产品。 TI 订单号为 T01506638。

 在生产过程中、我们发现芯片上有两种标记:HC86 08K 和 HC86 14K。 具有14K 的产品都可以稳定工作、但其他具有08K 的产品都是测试失败。 :在系统上电3-4分钟后、电流持续增加、芯片发热。  

现在  、超过12kpcs 08K 是系统测试故障、我们库存中还有其他12k 芯片。 这个问题使我们的生产停滞不前、我们 必须花费大量时间来筛选剩余的 PCBA。

请检查 HC86 08K 与 HC86 14K 之间是否存在任何差异、以及故障原因。

期待您尽早回复。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SN74HC86的设计最近发生了变化、导致热耗散降低。 此问题可能与散热有关、也可能与器件的使用方式有关。

    您能否分享器件运行的详细信息?

    我们希望看到器件及其连接的任何元件的原理图、以及输入/输出信号的示波器截图、以便准确了解正在发生的情况。 看到良好和不良器件的结果会很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

     我已将原理图发送到您的电子邮件地址 noreply-e2e@mail.ti.com、 您是否获得了该地址? 您可以提前回复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhiyong:

    这不是我的电子邮件地址。 这是一个自动化的电子邮件系统--“急”表示您不应该回复它。

    您是否有理由无法在此处发布原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    很抱歉、我没有注意到原理图、请检查它。   e2e.ti.com/.../Sheet1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您如何连接第四个栅极的输入? 它们绝不能浮动。

    流经 D2的电流是多少? 引脚1上的电压是否介于 VIL 和 VIH 之间

    C2会使信号边沿非常慢。 应使用具有施密特触发输入的器件、如 SN74HCS86。