This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVT244B:隔离电平

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVT244B, SN74ALVTH162827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1037397/sn74lvt244b-isolation-level

器件型号:SN74LVT244B
主题中讨论的其他器件: SN74ALVTH162827

您好!

SN74LVT244B 支持什么隔离级别、0级、1级、2级或3级?
在1.8V 电源下工作的任何兼容器件?

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、

    我相信您所提到的隔离级别来自应用报告 《带电插入应用中的逻辑器件》、重点关注 GTLP

    在本应用报告中、级别定义为:

    0级-正常器件

    1级-部分断电

    2级-热插入

    3级-带电插入

    -

    对于1级、器件必须包含  部分断电特性和规格(Ioff)

      ΔVCC 2级、器件必须包括1级、上电三态(PU3S)特性和加速(Δt μ V/μ s 上电斜升速率)

    对于3级、器件必须包括2级、预充电 I/O 特性和规格(VBIAS 引脚)

    -

    希望这已经解决了您的问题、但要清楚一点、SN74LT244B 同时支持 Ioff 和上电三态、但不支持偏置 VCC、因此它是2级器件。

    此外、首页上还显示了"热插入"、这是2级隔离的名称。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys、

    感谢您的回答。
    让我再确认一件事。
    TI 没有在1.8V 电压下工作的类似器件、对吧?

    此致、

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、

    具有 PU3S 功能的最低电压器件是 SN74ALVTH162827、可在低至2.3V 的电压下运行。 我不知道任何可以达到1.8V 的电压。

    这是我使用的搜索: https://www.ti.com/logic-voltage-translation/buffers-drivers-transceivers/noninverting/products.html#p2192=Power%20up%203-state&p1498=Catalog&sort=p0min;asc 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys、

    非常感谢您的确认。

    此致、

    希拉诺