This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH244A:位到位偏移和器件到器件偏移

Guru**** 2814995 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVTH244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1037539/sn74lvth244a-bit-to-bit-skew-and-part-to-part-skew

器件型号:SN74LVTH244A

工程师好、

我想知道 SN74LVTH244A 在3.3V 下运行时的位间偏移。

此外、我还想知道器件间偏移。

数据表中未显示有关此内容的信息、或者我可能遗漏了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shubham、

    这些值不适用于该器件。 通常、通道间偏斜将< 1ns。 最坏情况下的部件间偏移将是 TPD 最大值- TPD 最小值 使用相同的 PVT 时、器件间偏移可能为几 ns。