This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC86A:不同供应商的不同底部标记

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1033871/sn74lvc86a-different-bottom-marking-from-different-suppliers

器件型号:SN74LVC86A

尊敬的先生/女士:

我们在底部标记方面存在类似问题、如论坛中所述:

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/904494/tlc2262-different-bottom-marking-from-different-suppliers

但对于 SN74LVC86AD

和 SN74LVC10AD

请确认 这些产品的底部标记是否可接受

如果可能、还应提供有关底部标记解码的文档链接

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不会定义器件的底部标记。 请使用顶部标记和原包装进行标识。

    器件通常来自多个源- TI 为我们的许多器件使用多源系统来满足体积要求。 不同的制造基地 之间的差异很小、包括底部标记。 这些不会影响器件的电气运行。

    如果您认为您收到了假冒器件、我可以与我们的假冒产品团队联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复、请确认这些底部标记是否合法  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将联系我们的假冒产品团队并要求他们与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  请告诉我何时收到  您的假冒产品团队的回复、谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提醒。  抱歉、我已经起草了一封电子邮件、但实际上从未发送过。 我现在已经向 他们发送了电子邮件、我希望他们能在不到24小时的时间内回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 我们仍未收到答案、请告诉我何时收到  您的假冒产品团队的回复、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也没有收到他们的答复。 我恐怕没有其他事情可以做。

    客户是否有理由认为这些不是真正的 TI 器件?  他们是否联系过经销商?