This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:通道间和器件间偏移

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245, SN74LVCH8T245, SN74LXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1037455/sn74lvc8t245-channel-to-channel-and-part-to-part-skew

器件型号:SN74LVC8T245
主题中讨论的其他器件: SN74LVCH8T245SN74LXC8T245

我想知道 SN74LVC8T245/SN74LVCH8T245的通道间偏差 、此时 I 和驱动 VccA=3.3V 且 VccB =5V、CL=15pF。

此外、请告诉我在类似条件下器件的器件间偏移。

请参阅一些文档、其中我可以为 LVC 逻辑系列转换器获取此数据或类似数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shubham、

    查找此数据的最佳位置是在数据表中。 如果没有在该位置、则表示它没有针对器件进行特性描述。 我建议使用较新的 SN74LXC8T245器件、该器件是 P2P、并在数据表的第6.12节中提供输出偏斜。 最坏情况下的部件间偏移将是 TPD 最大值和 TPD 最小值之间的差值 如果器件来自同一批次且处于相同的温度和电压、则可能只有几 ns。