请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC8T245 主题中讨论的其他器件: SN74LVCH8T245、 SN74LXC8T245
我想知道 SN74LVC8T245/SN74LVCH8T245的通道间偏差 、此时 I 和驱动 VccA=3.3V 且 VccB =5V、CL=15pF。
此外、请告诉我在类似条件下器件的器件间偏移。
请参阅一些文档、其中我可以为 LVC 逻辑系列转换器获取此数据或类似数据。