This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS238:与 CPLD (ICE40UP5K-SG48I)的兼容性验证

Guru**** 2864450 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HCT238, TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1036931/sn74hcs238-compatibility-verification-with-cpld-ice40up5k-sg48i

器件型号:SN74HCS238
主题中讨论的其他器件:CD74HCT238TXB0104

HII

我们计划使用 CPLD:ICE40UP5K-SG48I 来驱动解码器:SN74HCS238BQBR。

而 CPLD 电压电平为 LVTTL 电平(+3.3V)、解码器工作电压为+5V-VCC。

是否兼容 will 以及 CPLD 是否能够驱动解码器(SN74HCS238BQBR)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不允许使用3.3V 信号驱动 CMOS 5V 输入;这些信号不会达到 VIH

    解码器可能使用3.3V 电源。 但是、如果您需要解码器输出5V 电压、请使用具有 TTL 兼容输入的器件、即 CD74HCT238。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意 Clemens。

    HCT 可能是最适合您的解决方案、但我只想提一下、另一种选择是在电路中添加电压转换器、例如 TXB0104。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

    感谢你的答复

    您能告诉我解码器的 VIH 和 VIL (最大值和最小值)的值吗:SN74HCS238BQBR 和+5V-VCC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用来自其他电源电压的线性插值。 对于施密特触发输入、 VIH 对应于正向阈值电压;在5V 时、VT+(max)为3.5V