This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 比较器

Guru**** 2508175 points
Other Parts Discussed in Thread: TL331B, TLV1805, TLV3501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1037179/comparator

主题中讨论的其他器件:TL331BTLV1805TLV3501

您好!

我正在寻找能够提供对称电平(例如-5至+5V)的比较器。

我只发现比较器能够提供渐近级别。

此类 CI 是否存在? 如果不是、带 OPA 的自制比较器会怎么样? 我读过很多关于这一点的内容、但这似乎并不理想。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sylvain

    感谢您发表您的问题。 为了确保我了解您的问题,您的系统中有哪些电源电压? 我假设您有+5和-5可用。 如果是、您可以将它们分别连接到 VCC 和 VEE 或 GND (具体取决于比较器低侧电源引脚的标记方式)、比较器的输出电平为+5和-5。 我们的 tlv1805是可以处理此问题的比较器的一个很好的示例。 它具有推挽输出级、因此输出端不需要上拉至 VCC。 否则、我们的 tl331B 也可以工作、但您需要在输出端上具有高达+5V 的上拉电阻。  
    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!

    实际上、我有+/-5V 电源。

    我想 TLV1805将是完美的。

    谢谢你

    Sylvain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴为您提供帮助。 请记住、您的输入电压范围也是+5至-5之间、在您的用例中、关断引脚逻辑低电平是-5。 所有东西都会随着电源电压的降低而变化。  
    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    TLV1805不能在任何地方找到、我迫切需要... 你有其他选择吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV3501AIDG4?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、TLV3501无法处理+/-5V 电源轨。  它仅为5V 器件、因此只能处理+/-2.5V。

    不确定您的应用是什么或需要何种速度、但您可以使用集电极开路输出器件。

    我会尝试 使用 TL331B (https://www.ti.com/product/TL331B#order-quality)。  我看到该器件有库存。  您可以向 VCC 施加5V 电压、向 GND 引脚施加-5V 电压、然后将输出上的上拉电阻连接到+5V 电压。  上升时间将略慢于输出波形上的下降时间、但您仍将具有+/-5V 输出电平。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!