This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245:是否有任何具有2/3级隔离的类似器件?

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1036968/sn74axc8t245-any-similar-devices-having-level-2-3-isolation

器件型号:SN74AXC8T245
主题中讨论的其他器件:SN74AVC8T245

您好!

TI 是否有任何缓冲器、驱动器或收发器具有与 SN74AVC8T245相同的功能、但具有2级或3级隔离?

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano、

    我们没有任何符合该标准的转换器、我们的方向控制型转换器通常仅提供1级转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦

    感谢您的确认。

    此致、

    希拉诺