This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G17-Q1:能否向我提供 SN74LVC2G17-Q1信息?

Guru**** 2536100 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G17-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1036213/sn74lvc2g17-q1-could-you-please-give-me-sn74lvc2g17-q1-information

器件型号:SN74LVC2G17-Q1

请向我提供 SN74LVC2G17-Q1信息吗?  

潜在故障模式
故障率分布( %)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们任何逻辑器件的潜在故障模式都是相同的-开路、短路或电阻短路(部分短路)

    我们可以提供故障间隔平均时间(MTBF)或时基故障(FIT)-这两个时间均可在器件的产品文件夹中找到。 有关如何获取该数据的详细信息、请参阅以下常见问题解答。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/873626/faq-how-do-i-find-reliability-data-for-a-logic-device 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的客户需要的潜在故障模式比例、请!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来您需要功能安全报告。

    -

    抱歉-我最初链接的常见问题解答仅供内部参考、因为这类请求必须来自 TI 现场团队。 请联系您的 TI 销售代表以申请功能安全报告。

    如果您没有其中一个、请联系我们的客户支持团队、以便他们帮助您与您当地的 TI 销售代表联系。 以下是客户支持页面: 客户支持中心