This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4503B:IEC 62368-1认证

Guru**** 2391325 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4503B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1036890/cd4503b-iec-62368-1-certification

器件型号:CD4503B

尊敬的支持团队。

安全相关认证:
IEC 62368-1
您能否向我们提供 CD4503B 的认证报告和证书?
CD4503B 有这样的报告吗?


此致、
Hiroaki Yuyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所见、IEC 62368-1认证不适用于 CD4503B (或任何其他逻辑器件)。 它不是终端用户可以安装的产品或组件、 也未在附件 G 中列出(最大电压18V 显然会下降到 ES1中)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clumens-San、
    感谢您的回答

    我知道 IEC 62368-1认证不适用于 CD4503B。
    我们为您提供支持 IEC 62368-1认证的系统产品。

    此致、
    Hiroaki Yuyama