This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:驱动器

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1033945/txs0104e-drive

器件型号:TXS0104E

您好!

TXS0104输出驱动器是否有任何预防措施? 是否有一个限制、即电容负载高达70pf、就像 TXB 系列一样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 具有边沿加速器、可在短时间内驱动高电平(如 TXB)。 如果容性负载大于70pF、则输出电压可能无法立即达到 VCC。

    但 TXS 具有集成的上拉电阻器、因此输出电压最终会上升。 这可能足够快、也可能不够快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    请告诉我以下内容。 我假设它将与 I2C (400kHz)等低速接口配合使用。

    其容性负载大于70pF、具体取决于布线长度和电缆。

    有问题吗?

    Ω、但 TXS 具有集成的上拉电阻器、因此输出电压最终会上升。 这可能足够快、也可能不够快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它足够快、可支持 I²C μ s。 需要边缘加速器才能达到2000kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道 TXS 对于 μ I²C 和 UART 来说足够快。

    但是 ,我们是否必须考虑电容负载超过70pF?

    TXS 有一个上拉电阻器、所以不用担心?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高容性负载仅会限制速度。