This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS32:最大负载电容

Guru**** 2659325 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1036593/sn74hcs32-maximum-load-capacitance

器件型号:SN74HCS32

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 sN74HCS32、并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

根据数据表、P.10负载电容能够驱动至70pF。

我们能理解这种直接驱动电容的描述吗?

<数据表 P.10说明>
SN74HCS32可驱动总电容小于或等于50pF 的负载
连接到高阻抗 CMOS 输入、同时仍符合所有数据表规格。
可以施加更大的容性负载、但不建议超过70pF。

我们考虑通过2.2k Ω 的串联电阻将1000pF 连接到输出。
在这种情况下、如果满足输出电流额定值、是否存在任何问题。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该句中的重要部分是"同时仍符合所有数据表规格"。 在较大的负载下、可能会超过某些电气或开关特性。

    对于限流电阻器、没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢你的答复。

    数据表显示、在重负载下、它可能超过某些电气或开关特性。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一