This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN7407:即使是下拉电阻器也是输入电压?

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: SN7404, SN74LS07, SN74LVC07A, SN7407

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1036847/sn7407-input-voltage-even-with-pulldown

器件型号:SN7407
主题中讨论的其他器件:SN7404SN74LS07SN74LVC07A

您好!

我的 SN7404 IC 有问题。 下图显示了它的设计方式。 R7电阻阵列用于下拉7407输入、因此 当 CN7连接器断开时、7407应保持低电平。 但是、当该电路上电时、我在输入引脚上测量的电压为1.4V。 这是正常的吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTL 输入在低电平时可提供高达1.6mA 的电流(请参阅电气特性表中的 IIL)。 Ω 防止输入高于0.8V、这需要一个不超过500k Ω 的下拉电阻器。

    为什么选择 TTL 器件? kΩ 使用 SN74LS07、则可以使用高达4 μ A 的电流。 或者只需使用具有高阻抗输入的 CMOS 器件、如 SN74LVC07A (也更便宜)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    为了补充 Clemens 已经说过的内容、SN7407在输入电路中内部使用6k 电阻器、这将导致10k 电阻器争用。

    可以这么说、输入不像您在现代 CMOS 器件中看到的那样具有高阻抗。 我同意他的评估。