This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G17:负载电阻最小值

Guru**** 2503605 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G14, SN74AUP1G17, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1036396/sn74aup1g17-load-resistance-minimum-value

器件型号:SN74AUP1G17
主题中讨论的其他器件:SN74AUP1G14TINA-TI

你(们)好

我目前在随附的原理图中提到的 TINA 仿真中使用 SN74AUP1G14和 SN74AUP1G17 PSpice 模型。

如原理图所示、当这些逻辑门加载了180R 电阻器时、附加的误差由 TINA 产生。

这是正常的吗? 对于这些栅极、建议使用哪种最低负载电阻器?

非常感谢、Paulo e2e.ti.com/.../BufferTestSchematic.pdfe2e.ti.com/.../BufferTestError.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以附加 TINA 原理图文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys、我现在介绍了我的 TINA 原理图。 Thankse2e.ti.com/.../BufferTest.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Paulo、

    感谢您的发送。 我在代码中找到了错误--似乎输出电阻值是用一个负号生成的。  

    我更新了随附的 TINA-TI 文件中的模型:

    e2e.ti.com/.../BufferTest_5F00_fixed-models.TSC