This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:VOH 规格

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1036790/sn74lvc1g17-voh-spec

器件型号:SN74LVC1G17

我们要设计一个具有 PNP BJT 和缓冲器的开关、如下所示。

因此、从上面的电路中、当 VCC=5V 时、VOH 需要高于4.4V、可以关闭 TI 开关。

从下表中可以看到、当 IOH<100uA (VCC=5V)时、VOH = VCC-0.1V? 当 IOH>100uA 时 VOH 如何?

您是否可以分享有关 VOH 和 IOH @VCC=5V 的任何相对曲线图