This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC125:压降

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1036578/sn74hc125-voltage-drop

器件型号:SN74HC125

尊敬的团队

客户 将~3.3V 馈送到 SN74HC125PWR 作为其电源电压。 根据数据表、VOH 应非常接近其 VCC。 但是、通过测量、VOH 只有~3.1V。

我们已经尝试断开针对这个缓冲器输出的电路并使输出引脚悬空并检查悬空引脚上的电压电平。 可以将其视为测试条件 IOH =-20uA、我对吗?

请告知、是什么会导致 SN74HC125PWR 缓冲器输出上的电压降。

非常感谢

丹尼