This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G14:输出电阻关断至输出拉电流和灌电流

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17, SN74LVC1G14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1036250/sn74lvc1g14-output-resistance-wrt-to-output-source-and-sink-current

器件型号:SN74LVC1G14
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G17

请提供输出电阻图 wrt 以输出 SN74LVC1G14和 SN74LVC1G17的拉电流和灌电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这仅适用于略有差异的器件:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、

    这两种设备都有行为 PSpice 模型可用--您可以在仿真器中的所需操作条件下对它们进行测试,以查看输出是否产生您所需的内容。