请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1036129/sn74axc8t245-hot-swap
器件型号:SN74AXC8T245主题中讨论的其他器件: SN74LVC8T245
您好!
问题1:
SN74AXC8T245是否可用于热插拔应用?
问题2:
SN74LVC8T245是否可用于热插拔应用?
问题3:
SN74AXC8T245是否可用于热插拔应用?
问题4:
我的客户正在寻找一个可用于热插拔应用的1.8V/3.3V 方向控制电压转换器。 TI 是否有任何产品可满足其要求?
问题5:
在 TI.com 上、客户如何搜索和查找支持热插拔功能的电平转换器?
此致、
希拉诺