This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245:热插拔

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245, SN74LVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1036129/sn74axc8t245-hot-swap

器件型号:SN74AXC8T245
主题中讨论的其他器件: SN74LVC8T245

您好!

问题1:
SN74AXC8T245是否可用于热插拔应用?

问题2:
SN74LVC8T245是否可用于热插拔应用?

问题3:
SN74AXC8T245是否可用于热插拔应用?

问题4:
我的客户正在寻找一个可用于热插拔应用的1.8V/3.3V 方向控制电压转换器。 TI 是否有任何产品可满足其要求?

问题5:
在 TI.com 上、客户如何搜索和查找支持热插拔功能的电平转换器?

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano、

    请参阅此 应用手册 、其中介绍了带电插入以及相应的隔离级别。 您列出的所有器件都是1级器件、可能足以满足客户的需求。 若要查找这些器件、您可以使用"特性"筛选器查找该应用手册中列出的特性: