This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:未使用的引脚请参阅

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1036232/lsf0108-unused-pins-consult

器件型号:LSF0108

大家好、

客户正在咨询他们是否可以悬空这些未使用的引脚、例如设计中的 An 和 Bn 引脚? 我们在这里有什么建议、将所有引脚与 GND 相连?

最棒的

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    对于 LSF 系列转换器、最好将未使用的通道接地。 这只能在通道的一侧或两侧完成。

    保持引脚悬空不会损坏器件、但不建议这样做。

    **更正(编辑日期:2022年10月27日)

    未使用的通道_CAN_被接地、但是这不是"最佳"或必要的。 未使用的通道也可以悬空或连接到 VCC。 最重要的是、_不_将通道的一侧连接到 GND、另一侧连接到 VCC。 这基本上会导致短路和器件损坏。