This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC595:SN74HC595PWR,TSSOP-16热阻

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1035662/sn74hc595-sn74hc595pwr-tssop-16-thermal-resistance

器件型号:SN74HC595

大家好、

客户请求  SN74HC595PWR 的 TC,Tj,Ta,θjc,θjb,θja,Ψjt,Ψjb,Ψja。

请帮帮我。

谢谢!

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    数据表中给出了最高结温:150°C

    环境温度在数据表中:-40°C 至+85°C

    未提供管壳温度。

    PW 封装的其他值、均以 °C/W 为单位:

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值) 103.5
    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值) 38.5.
    Result - Theta JB (标准数据表值) 48.5.
    结果- psi JT (标准数据表值) 3.3.
    结果- psi JB (标准数据表值) 47.9.