This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T234:输入禁用功能

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T234, SN74AUP1G126, TXU0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1035237/sn74avc4t234-input-disable-feature

器件型号:SN74AVC4T234
主题中讨论的其他器件: SN74AUP1G126TXU0104

大家好、

你好。

器件规格显示 "输入禁用特性允许出现输入悬空情况。" 我们的客户希望 了解有关此功能的更多信息。

SN74AVC4T234是否允许浮动输入? 如果是、输入悬空时的输出条件是什么? 您能否提供有关此功能工作原理的其他信息?

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的修订版 B 删除了此特性。

    在具有此功能的器件中(例如 SN74AUP1G126)、当输出被禁用时、输入被禁用。 SN74AVC4T234没有 OE 引脚;只有当电源关闭时才会禁用输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 我想更清楚地说明这一点。

    问题是 SN74AVC4T234、"输入禁用功能"是什么意思?

    数据表说明简单地说明了输入禁用功能允许输入条件悬空。  

    根据您的反馈、您是否意味着 SN74AVC4T234没有此功能
    因为没有 OE 端口? 如果是、数据表中为什么会描述此功能
    哪个没有 OE 端口?

    感谢您的建议、

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道为什么在早期的数据表版本中进行了该描述、但它肯定不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Art、

    如果该功能未列在数据表的当前修订版本中、则可能会由于错误中包含该功能而被删除。 如果他们正在寻找类似的功能、我建议他们查看输入端具有内部下拉电阻的 TXU0104器件。