This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS594-Q1:工作电流问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS594-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1035749/sn74hcs594-q1-operating-current-question

器件型号:SN74HCS594-Q1

你(们)好

在这里、我对其工作电流有一个问题。

芯片上电后、器件的工作电流是多少? 我在数据表中看到20mA 或芯片工作电流的值是多少?

目前、客户将其用作控制信号、不使用其驱动功能、但 LED 驱动器的电源仍达到20mA 以上。 该驱动电流是否可以减小? 谢谢你。

下面是他们的原理图设计、请帮助改进该设计并降低驱动器电流、谢谢!

e2e.ti.com/.../LED-Driver.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您直接驱动 NPN 晶体管的基极时、电流仅受 SN74HCS594-Q1的输出阻抗限制。 这可能会超过35mA 的绝对最大额定值。 (可以在 VOH 的测试条件中看到最大建议电流;在3.3V 时、插值为4mA)。

    每个基极都需要一个限流电阻器。 如果您不想修改电路板、请使用具有集成电阻器(例如 DTD113EKFRA)或 MOSFET (例如 NX3008NBK 或 DMG2302UK)的 NPN 晶体管。