This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AC14:Altium PSpice 仿真中存在问题

Guru**** 2514995 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AC14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1034978/sn74ac14-problem-in-altium-pspice-simulation

器件型号:SN74AC14

您好!

在我的仿真中、我下载了 SN74AC14 Spice 模型并由 Altium 使用。

正如您在所附图像中看到的、它有一个奇怪的行为;A 输入端的输入阻抗似乎为0.01欧姆、您可以看到 R4中的电流为330A (V1正在生成振幅为3.3V 的脉冲。

我注意到、因为我尝试将两个逆变器串联、而第二个逆变器的输出始终为零。

可以有人帮助我吗? 我有什么问题吗?

谢谢

Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Domenico:

    该模型的输入电阻似乎有一个拼写错误。

    我已经解决了问题。 如果您遇到任何其他问题、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../8228.SN74AC14.cire2e.ti.com/.../1754.SN74AC14.lib

    此致、

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Karan!

    我现在面临一个小问题:当我在 Altium 仿真器中使用该模型时、我的瞬态分析设置始终过载、我不知道原因、但瞬态分析的时基始终是我用来激励 SN74AC14输入的脉冲发生器周期的5倍。 结果是我无法选择要放大图解的时基

    这在其他仿真中不会发生、我在仿真仪表板中的设置永远不会被覆盖。

    您是否知道为什么会发生这种情况?

    提前感谢您的帮助

    此致

    Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Domenico:

    您能否与我们共享您的项目文件以便我们了解一下?