This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV139A:短路脉冲输入

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV139A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1034388/sn74lv139a-short-pulse-input

器件型号:SN74LV139A

您好!

 

我的客户对 SN74LV139A 有疑问。


它们希望输入一个短脉冲、该脉冲的最小值为70nsec 至 G、A 或 B 输入。
该器件能否进行响应? 我知道存在延迟、这是可以接受的。
但我想知道、像70nsec 这样的短脉冲电平是否不会被忽略。

 此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用3.3V 电源和15pF 负载时、指定 的最大传播延迟为13ns。 此后、所有效果都保证在输出端可见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba-San、

    克莱明是正确的。

    将来、请注意、当某个线程标记为"TI 认为已解决"时、TI 工程师已查看提供的答案并将其标记为我们的推荐答案。