This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC541A:Vcc 上的5V 电压是否适用于器件?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1035188/sn74lvc541a-is-5v-on-vcc-ok-for-part

器件型号:SN74LVC541A
主题中讨论的其他器件:SN74AHCT541

是否可以将5V 电压施加到  SN74LVC541APWR 的引脚20 Vcc 上? 建议为3.3V、但我看到最大额定值为6.5V。 那么、这意味着5V Vcc 是可以的吗? 这意味着当启用芯片 OE 时、输出将为5V、输入为3.3V、

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是和否  是的、您可以在不损坏器件的情况下在电源上使用5V 电压、但不是、您不能在输入上使用3V 电压而不会出现任何问题。

    输入需要等于电源-此器件没有降低输入阈值、以支持使用5V 电源的3V 输入。  您可以使用 SN74AHCT541。

    另请注意、虽然从技术上讲、您可以在建议的工作条件之外运行、但这样做将意味着 TI 无法保证器件的性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、