This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC164A:SN74HC164A 输出电流

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC164A, SN74HC00
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1034324/sn74hc164a-sn74hc164a-output-current

器件型号:SN74HC164A
主题中讨论的其他器件: SN74HC00

大家好、

我的客户希望使用 SN74HC164A 直接驱动 LED。 输出电流约为10mA。 它建议 HC 器件输出电流小于5.2mA。 如果输出电流大约为10mA、会发生什么情况?  它是否会影响 VOH 或 VOL? 是否存在任何风险? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关如何在不同负载条件下估算输出电压的详细信息、请查看此常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/742466/faq-what-is-the-output-voltage-voh-or-vol-when-the-output-current-is-x-or-the-supply-voltage-is-y 

    请告诉我是否可以提供进一步的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢您的回复。 只需再次确认、如果可以接受低 VOH、HC 器件是否可以输出10mA 电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 5V 电源下的典型行为如下所示、但最坏情况下无法保证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens 展示的曲线对于估算器件的 VOH 和 VOL 非常有用--另外,您应该将输出电流保持在25mA 以下,如数据表所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这个数字很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    我还对该图有一些疑问。

    • 输出电流和输出电压是什么意思? 它是 SN74HC00输出吗?
    • 这两行有何不同?
    • 输出电流是8通道的总和吗?
    • 当电源为5V 时、电压为什么可以是6V? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens 显示的曲线称为"曲线轨迹"。  

    它正在测试 SN74HC00的单个输出引脚。

    测试有两个步骤、每个步骤都产生一条唯一的线:

    首先将输入设置为低电平、然后将电流从-200mA 扫描到+200mA

    第二、您将输入设置为高电平、然后重复该操作。

    强制输出电流的机器与器件电源无关。 它在扫描期间测量输出电压、并记录其强制的每个电流的电压值。

    请注意、此图表中的值超出了器件的绝对最大额定值。 当涉及最大值时,您应该始终遵循数据表绝对最大值表--这种扫描只是提供信息--它不能保证性能。