This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AC04-EP:SN74AC04-EP 的 ESD-HBM

Guru**** 2517630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1034810/sn74ac04-ep-esd-hbm-of-sn74ac04-ep

器件型号:SN74AC04-EP

大家好、

我可以问 SN74AC04M重复 使用的 ESD-HBM 电平吗? 它未包含在数据表中。

谢谢。

此致、

利维亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SN74AC04MDREP 针对 CDM、HBM 和 MM 进行了测试、结果如下:

    HBM 1.5kV

    CDM 1kV

    MM 200V