This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC08:关于 SN74HC08的 Vcc 以及高电平和低电平电压

Guru**** 2811745 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC08, SN74HCS08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1034883/sn74hc08-about-the-vcc-and-high-level-and-low-level-voltage-of-sn74hc08

器件型号:SN74HC08
主题中讨论的其他器件: SN74HCS08

大家好、

我的客户是 Inspur Group、他们正在评估我们的 SN74HC08。

他们希望使用3.3V Vcc、并希望知道高电平输入电压和低电平输入电压。

当 Vcc 为2V、4.5V、6V 时、我发现 VIH、VIL、同时我还看到 Vcc 范围为2~6V。

那么、当 Vcc 为3.3V 时、您可以帮助我检查 VIH 和 VIL 电平吗?

如果在 Vcc 为3.3V 时需要注意其他事项、请帮助我提出。

此致、

刘德华