This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 74ACT11244:端接电阻要求? (经验法则)

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1034805/74act11244-termination-resistance-requirement-thumb-rule

器件型号:74ACT11244
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379D

您好!

我想 将 F28379D 实验套件的 ePWM 引脚的 PWM 输出信号馈送到 IC 74ACT11244DW 、以创建具有高拉电流的 PWM 信号。 它需要串联或并联端接吗? 如果是、您能否提供一系列值? 我想在74ACT11244DW 的输入侧并联端接10kohm。 还可以吗?

此致

Sayandev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于信号的上升/下降时间和布线长度。 根据经验、在1ns 的上升时间内、高达约3cm 的迹线无需端接即可正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens! 但在本例中、我使用的是 TMS320F28379D 集线站。 我想制作单独的小型 PCB、以便在集线站和栅极驱动器 PCB 之间整合缓冲器。 缓冲器 PCB 将位于对接站附近。 但我可能必须使用从集线站引脚到缓冲器输入的跳线。 因此 、我询问了端接电阻值及其方法。"  我想 在74ACT11244DW 的输入侧使用10kohm 的并联终端。" 我没有找到 TMS320F28379D 的 ePWM 信号引脚的上升时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    端接取决于跳线的特性阻抗。 它远小于 kΩ Ω μ s、可能接近220 μ s。

    您可能不需要终端。