This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4013B:CD4013B 是否与74HCS72、74HCS74不相同?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1034719/cd4013b-do-cd4013b-not-the-same-as-74hcs72-74hcs74

器件型号:CD4013B

您好 TI:

我使用施密特缓冲器和 CD4013来实现长按钮电路。

长按1秒可切换 STB_CTRL 信号。

短按不会更改 STB_CTRL。

我想用施密特输入 D 触发 器74HCS72、74HCS74替换它。

一个逻辑 IC 替代两个器件。

但我发现 74HCS72、74HCS74上存在不稳定状态

但 CD4013没有这种不稳定状态。

我只能找到  74HCS72或74HCS74 这两个器件可以具有施密特触发输入 D 触发器。

我无法使用一个施密特触发输入 D 触发器74HCS72或74HCS74来替代施密特缓冲器74LVC1G17+CD4013?

还是 CD4013也具有这种非稳定状态,但未写入数据表?  

这个长按钮电路是否会产生一些副作用?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 CD4013B、SET=1、RESET=1状态不稳定;数据表只是没有提到相关的含义。 (请注意、这两个输出处于相同的不一致状态。)