请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CD4013B 您好 TI:
我使用施密特缓冲器和 CD4013来实现长按钮电路。
长按1秒可切换 STB_CTRL 信号。
短按不会更改 STB_CTRL。

我想用施密特输入 D 触发 器74HCS72、74HCS74替换它。
一个逻辑 IC 替代两个器件。
但我发现 74HCS72、74HCS74上存在不稳定状态
但 CD4013没有这种不稳定状态。



我只能找到 74HCS72或74HCS74 这两个器件可以具有施密特触发输入 D 触发器。
我无法使用一个施密特触发输入 D 触发器74HCS72或74HCS74来替代施密特缓冲器74LVC1G17+CD4013?
还是 CD4013也具有这种非稳定状态,但未写入数据表?
这个长按钮电路是否会产生一些副作用?
此致