This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T125:直接更换- TI 替代器件

Guru**** 2505215 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T125, SN74AUP1G125, SN74AUC1G125, SN74AUC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1034241/sn74lv1t125-direct-replacement---alternate-ti-parts

器件型号:SN74LV1T125
主题中讨论的其他器件: SN74AUP1G125SN74AUC1G125SN74AUC1G17

SN74LV1T125的 VCC 输入为1.6V 是否有任何直接替代产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayson、

    根据您的应用、SN74AUP1G125或 SN74AUC1G125可能是不错的替代产品。  这两个都是'125函数(具有三态输出的缓冲器)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emrys。

    MIPI-CSI 摄像头电源使能。

    是否可以使用  SN74AUP1G125或 SN74AUC1G125作为直接替换器件? 由于 SN74LV1T125DCKR、目前无库存。 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 在此应用中、您还可以使用不带/OE 的纯缓冲器、例如 SN74AUC1G17。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、  

     感谢您的回复、我将尝试查看  SN74AUC1G17。 谢谢!