This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:A1/B1端口输入/输出问题

Guru**** 2971160 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1034575/txs0102-a1-b1-port-in-out-issue

器件型号:TXS0102

大家好、

我的客户使用 TXS0102作为 I2C 电平转换器。 对于 A2/B2端口、行为正常、但 A1/B1端口存在问题。

我们检查了 A1信号是否正常、但当我们连接到 TXS0102A1引脚时、信号低电平将被钳位。 B1输出也将被钳制。 您能告诉我我们是否可以检查任何内容吗?

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、罗伊、

    是否有任何外部上拉电阻连接到该通道? 请参阅此 应用手册 、了解添加的上拉电阻如何影响直流电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    它们在两个端口上都有4.7k Ω、但我认为它不会增加太多的 VOL。

    https://www.ti.com/lit/an/scea054a/scea054a.pdf

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 是无源开关;当开关打开时、它只连接 A1和 B1引脚。 kΩ 器件必须能够驱动流经所有上拉电阻器(包括两个内部10k Ω 电阻器)的电流。 如果该外部器件没有足够的驱动强度、VOL 将增加。

    尝试移除外部上拉电阻器(内部上拉电阻器应该足够了)。