This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC14A:在24MHz 晶体振荡器中使用 SN74LVC14A 产品

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC14A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1034356/sn74lvc14a-on-the-use-of-the-product-sn74lvc14a-in-24mhz-crystal-oscillator

器件型号:SN74LVC14A

,先生你(们)好

客户对 SN74LVC14A 的使用有疑问。
如所附图片所示。
我想将 SN74LVC14A 与24MHz 晶体振荡器输出及其外设电路相连。
但担心的是、它是否可以用于该频率?
只是上升时间和下降时间的简单比较。
24MHz 的一个周期为41.67ns
~℃的最大 tpd 为6.2ns (–40 μ s + 85 μ s)
我认为这应该没有问题。
但是、如果还有其他需要注意的事项、参数等、
我想得到你的建议。

最终评估由我们的公司实施、
如果我能听到你的上述意见,那将是很棒的。
感谢您的澄清。


此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果振荡器输出一个合适的逻辑信号(而不是一个正弦波)、这是可以的。

    振荡器输出的特征是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一般来说、LVC 系列可以在高达100MHz 的频率下运行、而不会出现任何问题、因此您列出的速度是可以的。 只要输入信号超过和 Vt-(min)的 VT+(max)。

    -

    我还想提出一个针对与 LVC74一同使用的分频器电路的改进建议。

    从器件的时序要求表中:

    请注意、保持时间为1ns、这意味着在时钟脉冲发生后、数据输入在之前的状态下需要保持至少1ns。

    如上所示、电路可能还可以、但我建议添加一个简单的器件、以确保在所有条件下都能可靠运行。

    只需添加一个电阻器(通常 为100欧姆)、就会增加足够的延迟(使用 RC 电路的输入电容)。