This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS594-Q1:需要器件示例代码来帮助客户开发系统

Guru**** 2515575 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS594-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1033997/sn74hcs594-q1-need-the-device-sample-code-to-help-customer-develop-the-system

器件型号:SN74HCS594-Q1

你(们)好

我的客户正在使用该芯片来实现 LED 控制、我想问我们是否有用于开发器件的示例代码? 我在数据表或 E2E 论坛中看不到一些示例代码、因此我们可能需要您的帮助来提供一些示例代码、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    595移位寄存器的示例代码可在互联网上的任意位置找到。 ('595与'594之间的唯一区别是 OE/RCLR 引脚。)

    用于设置全部八个输出的伪代码:

    对于 x in (QH、QG、QF、QE、QD、QC、QB、QA)

    将所需的位 x 值输出到 SER

    输出至 SRCLK 高电平、然后输出至 SRCLK 低电平

    输出至 RCLK 高电平、然后输出至 RCLK 低电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    谢谢你。 由于互联网上有一些类型的代码、您能帮我提供 TI 的示例吗? 它将说服客户、他们可以使用它来开发器件、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zirui、

    我们的团队不提供代码。 这将由客户在其特定的编码语言和开发环境中使用其特定的 MCU 或处理器来完成。 它还取决于硬件的配置。

    我很高兴回答您对使用 SN74HCS594-Q1有什么具体问题--对于客户来说,这款器件有什么问题吗? 他们尝试对器件执行什么操作?