This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:该器件如何检测输入驱动类型

Guru**** 2590670 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1033907/txs0102-how-can-this-device-detect-input-drive-type

器件型号:TXS0102

您好!

我观察了 TXS0104的后续线程。 然后、我对 TXS0102有以下问题(我认为这些架构是相同的。)

(+) TXS0104E:已配置推挽或开漏-逻辑论坛-逻辑- TI E2E 支持论坛

*根据此主题、您似乎已告知数据速率的类型将由输入驱动器类型决定。

 如果您的驱动器是推挽驱动器、则您可以参考推挽的最大数据速率。 同样、如果您的驱动器是漏极开路。

因此、我认为 TXS0102具有某种检测电路。 我的理解是否正确?

(因为没有关于推挽和开漏的最大数据速率的通用规则。)

BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="80765" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1033907/txs0102-how-can-this-device-detect-input-drive-type "]推挽和开漏的最大数据速率没有通用规则

    通常、开漏器件比推挽器件慢。  这是因为推挽器件将在上升沿主动驱动线路、而开漏器件将依赖无源 RC 电荷响应使输出具有上升沿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maier-San、您好!

    感谢你的答复。

    这是因为推挽器件将在上升沿主动驱动线路、而开漏器件将依赖无源 RC 电荷响应使输出具有上升沿。

    我理解以上内容。
    我想问的是、如果 TXS0102的输入无法理解连接开漏或推挽、那么该最大数据速率取决于哪个规格/参数。
    如果您不允许使用以下用例、我知道该数据速率取决于 TXS0102的输出规格。

    * TXS0102是否允许输入和输出采用相同的架构?
    例如 、据我所知、将应用如下所示的几乎用例。
    如果、器件 A 通过推挽输出信号、则 TXS0102的输出应配置为推挽。
    此外、如果器件 A 的开漏输出信号、则 TXS0102的输出应配置为开漏。




    但是、如果用户了解这不仅可以用于电平位移、还可以用于架构转换、则可以采用下图所示的图像。


    我认为这种配置是不允许的。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 具有边沿加速器、可在开关期间在短时间内主动驱动高电平、但出于实际目的、TXS 具有开漏输出。

    TXS 没有检测电路、也没有两种模式。 唯一的区别是、通过使用推挽信号驱动其输入、输入电压需要很短的时间才能上升、并且您可以实现更高的速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ladisc-San、您好!

     TXS 没有检测电路、也没有两种模式。 唯一的区别是、通过使用推挽信号驱动其输入、输入电压需要很短的时间才能上升、并且您可以实现更高的速度。

    根据您的回复、我们似乎也可以使用超过2Mbps (但低于24Mbps)的开漏。
    您如何看待上述想法?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 不保证这一点。 您可能需要一个极强的上拉电阻器。