This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALVC244:16位缓冲器、小于50mm^2.

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC24T245, SN74AVC16834

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1033856/sn74alvc244-16bit-buffer-smaller-than-50mm-2

器件型号:SN74ALVC244
主题中讨论的其他器件:SN74AVC24T245SN74AVC16834

团队、

我的客户正在寻找一个类似于74ALVC244的16位缓冲器、但采用小于50mm^2的封装、例如 BGA 封装。
它们需要0.8mm 间距。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有这样的器件。

    最 mm²的 BGA 器件是 SN74AVC24T245、这是一款24位收发器、间距为0.65mm (45 μ m)。

    mm²的非 BGA 器件是 SN74AVC16834 (间距为0.4mm 的 TVSOP、72 μ F)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复 Clemens!