This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106 μ A:電源シーケンスおよび入力信号についての確認

Guru**** 2680875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1034002/txb0106

器件型号:TXB0106

お世話になります。μ A

首記のチップに電源シーケンス重要は、そのことですが、VCCA≤VCCBの条件我ますVCCA表状態でVCCB非適用(VCCB = 0V)良いである?

また電源が通電される前に信号入力があってもトレラント機能によりデバイスにダメージは無いとの理解で良いでしょうか?(A側、B側どちらとも)μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 VCCA 首先上电、则 TXB 不会损坏。 但是、电流可以从 VCCA 流入 VCCB;请参阅 TXS、TXB 和 LSF 自动双向转换器的偏置要求第1.1节。 该电流可能会为连接到 VCCB 的任何器件部分上电。