This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC164:温度问题

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV595A, TPIC6C595, SN74LV164A, SN74HC164, ULN2003A, TPL7407L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1033233/sn74hc164-temp-issue

器件型号:SN74HC164
主题中讨论的其他器件:SN74LV595ATPIC6C595SN74LV164AULN2003ATPL7407L

 你(们)好

客户使用 SN74HC164PWT_移位寄存器来控制 LED、在75°C 的试验箱中、它将达到107°C。

高温的原因是什么? 固件控制?

2.请确认是否需要调整原理图3.3V?

并行输出:4mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HC 器件在3.3V 时的驱动强度约为2mA。更大的电流确实会导致更高的功率耗散。

    考虑 SN74LV164A (6mA)、SN74LV595A (8mA)或 TPIC6C595 (100mA)。

    使用5V 电源或并联输出也会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先,我应该说,这完全在器件的工作参数范围内--它的额定环境温度高达125C,结温为150C,因此在75C 环境下外壳温度为107C 是没有问题的。

    您会看到32C 的温度上升、因此我预计器件的功耗约为0.25W。

    在4mA 驱动下、我们预计输出电压约为0.132V、这意味着每个通道的直流运行功耗为0.5mW。 对于8个通道、总功耗仅约为4mW。 即使电阻明显高于我的预期、比如双倍、但它仍然只有8mW。

    我猜是因为有一些 PWM,设备的开关速度是否很快? 你提到了"固件控制"--这是什么意思?

    另一种可能是浮动输入-浮动输入会导致器件消耗大量功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emrys

    SN74HC164PWT 的总输出功耗为4mA? 还是每个端口4mA?

    2.请建议使用 P2P SN74HC164PWT 来驱动>80mA 的产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    4mA 是用于测量器件每个输出的 VOH 和 VOL 的测试电流。 它不是最大额定值。

    SN74HC164的总输出电流位于数据表中:

    超过50mA 的总电流可能会损坏器件。

    我的产品线(逻辑和电压转换)中没有任何 东西可以驱动每个输出通道80mA 的电流-我想其他人也不会有引脚对引脚匹配的大功率。

    TI 提供的一些驱动器产品、例如 TPL7407L 和 ULN2003A、它们可以支持每通道的大电流、但它们不执行串行移位寄存器的逻辑功能。