This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC1G14:不适用

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G14, SN74AHC1G14, SN74LVC1G14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1033838/sn74auc1g14-na

器件型号:SN74AUC1G14
主题中讨论的其他器件:SN74AUP1G14SN74AHC1G14SN74LVC1G14

大家好、

 SN74AUC1G14DBV 的最大输出是多少。

我可以将其用于3.3V 输出吗?

谢谢、

Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    否、此器件设计用于高达2.7V 的工作电压:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    非常感谢您的快速回复  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。 祝您度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    您能建议3.3V 的替代器件吗?

    该部件必须与引脚兼容且具有相同的引脚功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LVC1G14、SN74AHC1G14、SN74AUP1G14、具体取决于所需的速度和驱动强度。