This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4010B:VCC 电压范围

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4010B, CD40109B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1032384/cd4010b-vcc-voltage-range

器件型号:CD4010B
主题中讨论的其他器件: CD40109B

您好!

您能告诉我 VCC 电压范围吗? 数据表显示了3V 至18V 的 VDD 电压范围。 VCC 是否具有相同的范围?  

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCC 电压范围显示在数据表第2页的"建议运行条件"表中;从3V 到 VDD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的建议。 应用可能导致条件 Vcc (输入电压)> Vdd (输出电压)。 则 CD4010B 无法满足此要求。 我想 CD40109B 可以支持 Vcc > Vdd 条件。

    CD40109B 数据表未显示 Vcc 范围。 请告诉我。
    2.在最坏的情况下、应用可能会导致 Vdd = 0V。 这意味着 Vcc = 3.3V 和 Vdd = 0V。 您是否推荐了支持此功能的器件?

    以下是要求:

    -输入电压:3.3V 或5V

    输出电压:0 ~ 15V

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 CD40109B 数据表中、"建议运行条件"表显示两个电源都可以从3V 到18V。另请参阅第1页"特性"下的顶部条目。

    其他器件可能可用于此目的。 您需要多快的通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想使用6通道。 但2个4通道是可以接受的。

    对于 CD40109B、您能否告诉我是否可以提供支持?

    -在 Vcc = 3.3V 和 Vdd <3.0V 时、将发生什么输出? 还是会损坏?
    -在 Vcc = 0V 且 Vdd = 3.0 ~ 16V 时、  将发生什么输出? 还是会损坏?
    -在 Vcc = 0V 且 Vdd =<3.0V 时、  将发生什么输出? 还是会损坏?

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值允许此类低电压、因此器件不会损坏。

    但低于最小建议电源电压、无法保证正常运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ladisch、

    感谢你的建议。 为了在低于最小建议电源电压的条件下支持输出、我想在 输出引脚上添加外部下拉电阻器。  是否可以在输出引脚上使用额外的下拉电阻器?
    ->我想可以将其设置为低于3.0V 的"低电平"。 并了解用户在选择电阻器时应注意 IOH 电流。

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以添加一个下拉电阻器。 该电阻器必须具有足够高的值、以便器件能够通过其提供电流(CD4000输出不是很强、具体取决于电源电压)。